This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:多 SN65DP159级联连接

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858016/sn65dp159-multi-sn65dp159-cascade-connection

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件: TMDS181

您好!

我们的客户希望使用多个 SN65DP159和 TMDS422连接。请参阅应用图。 我们可以发现第一个 SN65DP159+TMDS422连接 PC,而(N+1) SN65DP159+TMDS422连接 HDMI 监视器。 关于此应用、您对此应用有什么建议吗?

此致

Kailyn

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn

    第一个和 N+1之间的连接是什么?  

    DP159的输出为直流耦合、而 DP159的输入为交流耦合。 您必须使用双端接才能将直流耦合输出连接到交流耦合输入。 如果使用双端接、则信号振幅会减半、必须提高 DP159输出振幅以进行补偿。

    在将多个 DP159级联在一起时、还可能会有 PLL 峰值、这将降低整体性能。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复、应用图有一些错误、我更正如下、我会再次确认客户:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn

    我之前的回复对于更新后的方框图仍然有效。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的帮助。  

    您对更好的抖动消除芯片有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在寻找 HDMI 重定时器解决方案或通用抖动消除解决方案?

    对于 HDMI 重定时器解决方案、如果 DP159是交流耦合 HDMI 源、则为 TMDS181是直流耦合 HDMI 源、

    谢谢

    David