This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE802:TX1和 RX2连接

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859945/sn75lvpe802-tx1-and-rx2-connection

器件型号:SN75LVPE802

您好!

您能告诉我一下 P.1.25,26上的参考电路吗?
"器件"输出和 TX1连接。 并连接其输入和 RX2。
这些连接是否正确?
我想我们连接输入和 TX、并执行输出和 RX。


此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的、数据表看起来是错误的。