This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:具有不可寻址电源的 I2C 总线

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/860067/tca9800-i2c-bus-with-unsable-supply

器件型号:TCA9800

I2C 专家、您好!

我希望使用 TCA9800作为长电缆进行 I2C 通信的中继器。 下游电源容易崩溃、我希望确保此设计能够根据需要工作

下面是系统设置图:

在远程3.3V 电源崩溃期间、MCU 将禁用 I2C 缓冲器(通过查看重复的 I2C 总线错误或使用 ADC 监控远程3.3V 电源)。 检测到远程3.3V 崩溃后、MCU 将从 LED 驱动器2 (通过 I2C)更改 LED 以指示故障。 一旦远程3.3V 恢复、缓冲器将被重新启用并且 I2C 总线应该完全恢复。

设计本身是否存在任何问题?

一旦 TCA9800被禁用、是否可以在没有上拉电阻器的情况下与 LED 驱动器2通信?

谢谢、

簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    当远程电源电压下降时、TCA9800 A 侧的 I2C 线路将无法上拉。 线路可能会衰减到缓冲器将视为低电平的电势、并传播到 MCU 侧。 您的 MCU 应该会识别这条阻塞的总线并禁用缓冲器、以防止故障影响 B 侧总线。 如果这很难(MCU 编程很复杂),A 侧的上拉电阻可能来自可靠的 Vcc (取决于 LED 驱动器1的泄漏问题)。

    TCA9800的 B 侧电流源在器件禁用时(EN < Vil)保持有效。 在器件禁用且 A 侧上拉未通电时(A 引脚将为高阻态)、您仍应能够在器件的这一侧进行通信。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Eric