This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:接线正确吗? CEC/ HEC/5V 输入又如何呢?

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859896/hd3ss215-correct-wiring-and-what-about-cec-hec-5v-from-input

器件型号:HD3SS215

你好!

因此,我计划制作一个由 Raspberry Pi 的 GPIO 引脚控制的 HDMI 开关,为此,我找到 了 TI 的 HD3SS215差动开关; 但是、作为 HDMI 和这个 IC 的相对较新的产品、我有一些问题、我希望有人能在这个过程中帮助我。

  1. HD3SS215原理图使用5V 的灌电流为其自身供电,但如何使用5V 的输入 A 和输入 B? 接地? 还是什么都不做?
  2. 对于 CEC/CHEC 还有同样的问题,我是否将它们接地?
  3. 本文随附的是我当前的原理图、即从 Jack 3.5获取3.3V DX_SEL (来自 GPIO 引脚)、根据我从文档中了解的内容、也许有人可以发现一个主要缺陷?

感谢社区和 TI 的产品!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 HD3SS215 EVM 作为参考原理图: http://www.ti.com/lit/ug/slau578b/slau578b.pdf

    OE 上的最大电压为3.3V、这是 HD3SS215数据表参考原理图中的错误、即 OE 不应连接至5V。  

    2.请在 TIP 1和 DX_SEL 引脚之间放置一个限流10k 电阻器。

    3.请仔细检查 DDC 上是否需要47k 上拉电阻

    4.5V、CEC 和 HEC 可在 HD32215周围布线、如果需要、可直接在 HDMI 源设备和接收设备之间布线。

    由于 HD3SS215是无源开关、因此请注意信号完整性、尤其是在输入和输出侧连接长电缆时。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 感谢您的回答!

    因此,要保持相同的顺序:

    1. 哦,谢谢您的发现! 然后、我使用来自 GPIO 的3.3V 电压为其供电。
    2. 根据您的建议、我在 TIP 1 (3.3V)和 DX_SEL 之间添加了一个10k 电阻器
    3. 我不知道在哪里可以找到这些信息、我按照 HD3SS215的文档操作、可以在 EVM 上的同一位置看到一些电阻器、但无法找到这些值。
    4. 我在2个输入和接收器之间连接了5V 电压、并在输入1和接收器之间连接了 CEC/CHEC

    随附更新的原理图! 再次感谢您的观看,我希望这次的原理图是正确的:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HDMI 源在 DDC 上应有2K 上拉电阻、而 HDMI 接收器在 DDC 上应有47k 上拉电阻、这是 HDMI 规范的一部分。 如果需要、我会将上拉作为 HD3SS215 DDC 的占位符。

    您的设计与 HD3SS215 EVM 设计非常相似、因此我在之前的答复中包含了 EVM 用户指南。 EVM 用户指南包含 EVM 原理图、您可以将其用作参考。

    谢谢

    David