This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:支持 I2C Fast+ 1MHz 模式?

Guru**** 2588895 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859871/tca9548a-support-i2c-fast-1mhz-mode

器件型号:TCA9548A
主题中讨论的其他器件: TCA9406

尊敬的 E2E:

我们正在寻找类似 TCA9548A 的解决方案、以支持 I2C Fast+ 1MHz 模式。

我们是否有这种解决方案?

BR、

Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们没有任何1MHz 的 I2C 开关、我可以想到的唯一替代方案是并行使用 TCA9406并控制其使能引脚。

    -Bobby