Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215, TMDS442
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDS442 主题中讨论的其他器件: HD3SS215
E2E、
我正在使用 TMDS442作为1至2 HDMI 分离器。 该器 件的数据表显示支持 HDMI 1.3a、而我之前的设计中有一个支持1920x1080 @ 60Hz 分辨率的处理器。 您是否知道对于3840x2160@30Hz 的应用、它是否还支持 HDMI 1.4b。 我测试了该器件、看起来工作正常。 您对备选方案有什么建议吗? 看起来这是唯一的4:2 HDMI 开关、但可能有2个 HD3SS215可以完成这些开关的工作。
谢谢、
Adam