This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:器件的数据表显示支持 HDMI 1.3a。 您是否知道它是否还支持3840x2160@30Hz 应用的 HDMI 1.4b?

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215, TMDS442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859559/tmds442-the-datasheet-of-the-device-says-is-supports-hdmi-1-3a-do-you-know-if-it-will-also-support-hdmi-1-4b-for-an-application-with-3840x2160-30hz

器件型号:TMDS442
主题中讨论的其他器件: HD3SS215

E2E、

我正在使用 TMDS442作为1至2 HDMI 分离器。 该器  件的数据表显示支持 HDMI 1.3a、而我之前的设计中有一个支持1920x1080 @ 60Hz 分辨率的处理器。 您是否知道对于3840x2160@30Hz 的应用、它是否还支持 HDMI 1.4b。 我测试了该器件、看起来工作正常。  您对备选方案有什么建议吗? 看起来这是唯一的4:2 HDMI 开关、但可能有2个 HD3SS215可以完成这些开关的工作。

 

谢谢、

Adam

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam

    TMDS442不支持 HDMI 1.4b。  其最大数据速率为2.25Gbps。  HDMI 1.4b 最大速率为3.4Gbps。  3840x2160@30Hz 数据速率为2.97G、超出 TMDS442支持的最大数据速率。 HD3SS215是支持 HDMI1.4b 的替代选项。

    谢谢

    David