This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS66120:我们能否将 TPS66120用作电源输出(5V~20V)电源路径?

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS66120, TPS66020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859846/tps66120-can-we-use-tps66120-as-source-out-5v-20v-power-path

器件型号:TPS66120
主题中讨论的其他器件: TPS66020

各位专家、您好!

客户想知道我们是否可以在拉电流输出侧使用 TPS66120来支持5V~20V。 我看到该解决方案专为灌电流电源路径而设计、需要与5V 电源路径配合使用。 我们想再次检查 TPS66120是否可以在客户应用中支持5V~20V 的拉电流作为高压电源路径? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    TPS66020的 额定灌电流电源路径为4V 至22V。 对于使用内部开关的源路径、该规格仅适用于5V。  

    您可以使用电源路径设计系统以实现高电压、但您需要使用由 PD 器件控制的外部开关架构。 我们的产品目前还没有此类参考设计。  

    此致、

    何塞