This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C363B:TxCLKIN 最小频率

Guru**** 2929270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C363B, DS90UB903Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859554/ds90c363b-txclkin-minimum-frequency

器件型号:DS90C363B
主题中讨论的其他器件: DS90UB903Q-Q1

您好!  

 DS90C363B 的数据表建议使用18至68MHz 的 TxCLKIN 频率表。

我的应用使用它通过 LVDS 接口连接 LCD 18位 RGB。

我的 LCD 在16MHz 下工作、 在16MHz 下使用 DS90C363B 有任何问题? 如果是、您能建议一种替代方案吗?

Tks

Leandro Schmitz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、  

    在没有太多细节的情况下、我建议使用最小 PCLK 和 LVDS 输出为10MHz 的 DS90UB903Q-Q1。