This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064RNQEVM:板载 TPS65982中的冰箱是什么?#39?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TUSB1064RNQEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859392/tusb1064rnqevm-what-s-the-frimware-inside-the-onboard-tps65982

器件型号:TUSB1064RNQEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65982

大家好、

我注意到 TUSB1064RNQEVM 上有一个 TPS65982、我想知道其中的固件是什么。 请告诉我。 或者、您是否建议直接通过 SPI 更新我们想要的固件?

谢谢。

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    如果需要修改固件、我们建议通过 SPI 进行更改、我可以直接为您提供 EVM 中使用的工程和二进制文件。

    此致、

    Undrea