This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:SGMII 输出至 MAC 去加重寄存器

Guru**** 2875030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859196/dp83867e-sgmii-output-to-mac-de-emphasis-registers

器件型号:DP83867E

大家好、我在 TI 的朋友们、

到 MAC 的 SGMII 布线长度约为0.42兆欧。 我需要对信号进行位升压、数据表中没有提到 去加重寄存器的任何内容!

此外、在 SGMII 接收器上、我是否需要放置100欧姆差分端接?

谢谢、

Bahram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bahram、您好!

    只要您这样做、就不会出现任何驱动 SGMII 布线的问题。 但是、您可以正确地看到、没有控制来提升信号。

    无论接收器是否需要100 Ω 终端、都取决于接收器、您必须查看接收器数据表以了解这一点。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    接收器是 PHY 器件。 我是否需要在 PHY (在交流耦合电容器之后)处放置100欧姆端接 电阻或 PHY 内置100欧姆电阻!

    谢谢、

    Bahram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bahram、您好!

    不需要、您不需要在 PHY 端接。

    谢谢、

    Vibhu