This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:I2Cb 上拉至始终开启3V3问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859386/tca9517-i2cb-pulled-up-to-always-on-3v3-issue

器件型号:TCA9517

大家好、

我的客户想问以下问题、因为 I2C 上拉电源是始终开启的3.3V 电源(VDD3V3)、VCCB 和 EN 由正常的3.3V 电源(IO3V3_1)供电、该电源将在系统睡眠模式期间被下拉:

1.当 TCA9517上电时、SCLB 和 SDAB 将在 VCCB 和 EN 上拉之前由常开电源上拉。 他们想知道这个序列是否会影响芯片的运行;

我认为这个加电序列不会影响 TCA9517的运行、因为它是 OD I2C I/O、但我不确定、所以我想问你们。

谢谢你。

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Taoran、

    如果 VccA 和 VccB 未同时上电、则 TCA9517应具有高阻抗。 如果您将使能保持在低电平、也可以这么说。 在 I2C 总线保持高电平时为电源或 I2C 总线加电不应影响器件。

    谢谢、

    -Bobby