This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:与 Dell DA300坞站连接的笔记本电脑无法正常识别、CC 重复通信、VBUS 将下降

Guru**** 2595580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859396/tps65982-notebook-connectted-with-dell-da300-dock-can-not-be-recognize-normally-cc-repeated-communication-vbus-would-drop

器件型号:TPS65982

与 Dell DA300坞站连接的笔记本电脑 无法正常识别、CC 重复通信。 检查 VBUS 电压、每次 CC 通信正常时它都会下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Davies、

    您能否提供有关问题的更多详细信息? 您是否能够附加配置项目文件和您收集的任何 PD 日志?  

    您可能需要检查 VIN_3V3是否处于激活状态或是否处于电池电量耗尽模式。  

    谢谢、

    哈里