This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:能否使用22 Ω 终端电阻器?

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859516/tusb2046i-can-i-use-22-ohm-termination-resistor

器件型号:TUSB2046I

在随附的 tusb2046i 数据表的图11中、它指出端接电阻应约为27 Ω、我可以改用22 Ω 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以、有些设计也使用22欧姆。