This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1167:使用 SN65C1167的 SPI 缓冲器(60MHz)解决方案

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1167, AM26LV31E, AM26LV31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859394/sn65c1167-spi-buffer-60mhz-solution-using-sn65c1167

器件型号:SN65C1167
主题中讨论的其他器件: AM26LV31EAM26LV31

大家好、

想了解 我们的 SN65C1167是否支持60MHz SPI 缓冲器、请与您联系。

我的客户搜索了以下使用 SN65C1167 来实现 SPI 缓冲器的 AP。

它没有提到 SPI 信号的速度、但如果在60MHz SPI 信号下使用、1167的传播延迟应高于预期。

 SN65C1167是否仍然是 60MHz SPI 信号的合适解决方案? 感谢您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    冯斌

    快速多通道 RS-485驱动 器是 AM26LV31和 AM26LV31E、可与32MHz 配合使用。  SN65C1167比这些器件慢一些。 它可能是60MHz SPI 应用的延伸。  然而、距离、传输介质和拓扑(具有或不具有时钟反馈路径) 在这里都起着重要作用。

    此致、

    Hao