This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS33:SPI 缓冲器(60MHz)解决方案

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS33, TIDA-060017, ADS8910B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858304/sn65lvds33-spi-buffer-60mhz-solution

器件型号:SN65LVDS33
主题中讨论的其他器件:TIDA-060017ADS8910B

大家好、

我的客户希望使用   TIDA-060017中提到的 SN65LVDS33构建 SPI 缓冲器解决方案。

此外、还有一份应用手册、其中介绍了用于远距离通信的 SPI 缓冲器、如以下链接所述。

扩展 SPI 总线以实现远距离通信

您认为哪一个更具建议意义? 哪种技术可以支持较长的传输距离?

感谢您的善意支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个是应用手册、另一个是参考设计、您可以将两者用于 LVDS 上的 SPI 设计。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢。客户仍想了解以下问题。

    我们如何获得 TIDA-060017中下图所示的延迟时间、例如 ADS8910B、SN65LVDS33?

    在该设计中、似乎没有提到主机延迟时间。 有什么特殊原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关延迟计算、请参阅 tiducm5a 设计指南中的步骤1: http://www.ti.com/lit/ug/tiducm5a/tiducm5a.pdf

    谢谢

    David