This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3243:请帮助提供 TRS3243CDBR 的 μ Θjc。

Guru**** 2864610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857158/trs3243-please-help-to-provide-the-jc-of-trs3243cdbr

器件型号:TRS3243

因为数据表未显示 Θjc。

  您能否帮助提供 Θjc μ V 的 TRS3243CDBR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已请求此信息、并将在准备就绪后向您提供更新。 结果通常需要3-5个工作日。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 看起来我们已经在这项分析中得到了备份。 我会在收到更新时通知您。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件的 θ JC 为 26.9