This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:DP83867

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/854069/dp83867cr-dp83867

器件型号:DP83867CR

我也有类似的问题。

我有 RGMII 到 Mac。

当我将 ping 大小增加到64000字节时、我在2块板上丢弃数据包、问题发生在低至640字节(10%数据包丢失)

您是否找到了问题伙伴?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Balaji

    DP83867默认在 RGMII TX 和 RX 上启用延迟。 您是否在 MAC 中实现了任何延迟?

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正在执行计时分析和示波器捕获以验证这一点。

    只是想知道1500字节或64字节会如何导致链路丢弃数据包。

    这些位无论如何都是并行的、并且 n 个字节的建立时间和保持保持保持不变。

    是这样吗?

    为什么 您怀疑 RGMII 延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、

    澄清一下、无论数据包大小如何、您是否会遇到数据包丢失的情况? RGMII 延迟不匹配可能会导致此问题。 另外、请确保时钟与数据表第9节中的规格相匹配。 有关更多信息、请参阅链接的应用手册。  http://www.ti.com/lit/an/snla290/snla290.pdf

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、  

    我将关闭该线程。 如果您需要任何进一步的帮助、请打开一个新主题。

    谢谢、

    Nikhil