This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411:HD3SS3411IRWAR - ECCN &放大器;结温-稳压器

Guru**** 2929750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856810/hd3ss3411-hd3ss3411irwar---eccn-junction-temperature---reg

器件型号:HD3SS3411

尊敬的 TI:

你好。

我需要 HD3SS3411IRWAR 器件的结温和 ECCN。

提前感谢您的宝贵回复。

此致、

Santhana Krishnan T L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ECCN 为 EAR99。

    TJ=TC +(ψjt +功率)、TC 为外壳温度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回复。

    但数据表中未指定该产品的外壳温度。

    我需要允许的最高结温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计算 Tj 的另一种方法是 Tj=Ta +(RθJA *功率)=105 + 50.5x3.6x0.0008=105.2C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。