This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:需要输入外部时钟信号

Guru**** 2928380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858343/tusb8044a-necessity-to-input-external-clock-signal

器件型号:TUSB8044A

大家好、

该器件具有 XI、XO 引脚、可应用外部时钟信号。

输入外部时钟信号是否必需?

如果不使用外部时钟信号、是否有任何内部时钟信号?

此致、

Saito  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saito-San

    是的、要么需要将外部振荡器连接到 XI 上、要么需要在 XO 和 XI 之间连接一个晶体、以使器件正常工作。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-SAN、您好!

    感谢您的快速回答。  

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    是否有任何将振荡器用作时钟输入的参考原理图?

    数据表仅显示了采用晶体的原理图。

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需将振荡器连接到 XI 引脚即可。  它必须是1.8V 时钟信号。  如果需要、我们可以查看原理图。

    此致、

    JMMN