This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3223:关于电流消耗

Guru**** 2845460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858919/max3223-regarding-current-consumption

器件型号:MAX3223

您好!

温度变化是否是自动断电期间最大电流消耗为10μA μ A 的原因?

或个人变体?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否理解您的问题。 是的、自动断电模式的 ICC 可能会随温度的变化而变化。 数据表中的最大值为10uA、超出建议范围(对于 MAX3223C、为0-70C;对于 MAX3223I、为-40-85c)。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao。