This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:我们是否有 DP83825I 参考设计的.DSN 文件?

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858989/dp83825i-do-we-have-dsn-file-of-dp83825i-reference-design

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件: DP83825

尊敬的团队:

就主题而言、我是否知道我们有 DP83825I 参考设计的.DSN 文件(Orcad)? 我只能找到 Altium 文件。 此外、DP83825I 是否可以支持 RMII 1.8V? 谢谢你。

此致、

Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Polly、

    我们没有.DSN 格式的参考设计、仅提供 Altium 文件。 是的、DP83825可在1.8V VDDIO 下支持 RMII。 请注意、模拟电源必须仍为3.3V

    谢谢、

    Vibhu