This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:快速入门 SATA 中继器设计

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856703/sn75lvcp601-quick-start-sata-repeater-design

器件型号:SN75LVCP601

大家好、

我的客户正在考虑将此设备用作中继器。

1.此设备是否能够延长 eSATA 电缆长度超过2米?

2.该器件的推荐测量设置是什么?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    该器件可根据互连衰减扩展 eSATA。  一些长于2m 的电缆具有可能超过 SN74LVCP601输出均衡能力的衰减水平。  这将导致眼图张开度在 SATA 器件接收器上不够大。

    数据表中显示了典型的测量设置。  第11页的图9显示了合规点位置。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee - San、

    感谢你的答复。

    他的目标是将 SATA-HDD 放置在离 PC 机箱3m 的地方。 你认为有可能吗?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

    这是可能的、尤其是当3m 电缆的衰减与2m 电缆类似时。  这需要更大的信号线直径。

    此致、

    Lee