This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:用于 USB3和 UART 的多路复用器

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/854292/hd3ss6126-mux-for-usb3-and-uart

器件型号:HD3SS6126

您好、先生、

 HD3SS6126是否可以支持下图所示的多路复用器功能? 用于 USB3.0 TX/RX 或 UART/SMBus SCL/SDA 的开关?

这是 UART/SMBus I/O 电压范围和数据速率信息。

UART 数据速率:115.2KHz
I/O 的 UART 信号电压范围:0V~3.3V

SMBus 数据速率 高达100KHz

我在下面检查了数据表、 由于 UART I/O 电压 范围超出"推荐工作范围"、HD3SS6126可能无法支持该数据表。

正确吗?

是这样、您是否有任何针对 USB3.0 TX/RX 或 UART/SMBus SCL/SDA 开关的建议解决方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HS 通道可以支持 UART、SS 通道无法支持 UART。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们是否有其他解决方案来支持这一点? 希望在反馈前再次确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能绘制方框图吗? 因此、我们可以看到如何满足您的设计要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们没有方框图、但应用来自 USB3.0信号(系统侧)=> MUX =>插入 调试套件时的正常 USB3端口+ UART 端口(如果没有调试套件、则为正常 USB 端口)。 接下来、他们询问是否支持3.3V 是可以的、或者我们是否有其他解决方案? 他们确实从其他销售商那里找到解决方案。 请帮助检查。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以将调试信号连接到 HSB/HSC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?