This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:需要有关 DS110DF111的详细信息

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859074/ds110df111-need-details-about-ds110df111

器件型号:DS110DF111

器件 DS110DF111需要功率耗散值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Megala、您好!

    3.6V 或大约1W 时的最大或最坏情况功耗为300mA。

    此致、Nasser