This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176B:工作结温规格

Guru**** 2931450 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500, THVD1550, SN75176B, SN65176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858604/sn75176b-operating-junction-temperature-spec

器件型号:SN75176B
主题中讨论的其他器件:THVD1500THVD1550SN65176B

尊敬的所有人:  

℃数据表的绝对最大额定值表中的工作结温 Tj 为150 μ V。  

我很℃它可以一直运行到 Tj 150 μ s、因为绝对最大额定值中提到了它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此器件、建议的环境温度范围可扩展至高达70 C。  由于内部功耗相对较小、因此在这种情况下、结温通常也接近70 C。  由于这是"推荐"的工作限值、因此这表示器件性能在其最大温度范围内以数据表中定义的电气/开关特性为特征。  可以在更高的温度下运行、但参数性能可能会超出数据表的最小/最大限制、并且长期暴露在绝对最大条件下会降低寿命可靠性。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想补充一点、如果您正在寻找具有更高温度支持的 P2P 收发器 IC、您可能需要考虑 THVD1500或 THVD1550 (取决于应用的数据速率)。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回复、  

    您能告诉我"建议的工作结温"吗? 数据表剂量没有此规格。  
    因为在我的应用中、它测得的外壳温度为95 C、功率为0.375W。
    因此、预期的结温约为99 C
    我想知道我是否可以在这个温度下运行它。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、该器件仅根据环境温度额定值进行指定、因为这是在表征/测试数据表的电气和时序参数时测量/调节的条件。  在大多数情况下、内部功耗相当低、因此保守地说、您可以考虑使用 SN75176B 的建议最高结温为70 C。  同样、SN65176B 的温度为105 C。  如果需要更高的温度支持、您可能需要考虑该器件型号。

    此致、
    最大