This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBA224:有关 TS5USBA224s 规格的问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859007/ts5usba224-question-about-ts5usba224s-specification

器件型号:TS5USBA224

大家好、

我对 TS5USBA224s 规格有疑问。
音频软件中的模拟电压范围已在数据表中将"Vaudio-5.5V"写入 Vaudio"。 但是、USB Type-C 规范要求模拟音频范围为-3V 至3V。
此部件不能用于 USB 音频附件模式吗?

此致、
Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件是在 Type-C 规范之前开发的、无法满足-3V 至3V 的要求。