This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E:TRS3232EIPWR 驱动程序问题

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858547/trs3232e-trs3232eipwr-driver-issue

器件型号:TRS3232E

你好

TRS3232ECPWR 是原始设计、但它们需要高温应用、因此需要更改为 TRS3232EIPWR、但无法使用。
您知道原因吗?
规格看起来没有什么不同、驱动器是吗?
客户希望在 Linux 系统中使用 TRS3232EIPWR
请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    TRS3232EI 和 TRS3232EC 应该具有等效的性能、只有不同的温度范围。  我想不出您为什么不能将这些器件型号中的一个替换为系统中的另一个器件型号。  您是否有关于为何认为 TRS3232EIPWR 无法使用的更多详细信息?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max

    请参阅测试结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    对于任何一个器件、我都不希望 DOUT 引脚为0V、除非它已断电、或者这是对开关信号的直流测量。  您能否使用示波器探测每个器件的 DIN 和相应的 DOUT 端口?  同样、最好查看 Rin 与 Rout、以验证接收器在这两种情况下是否正常工作。  (Rin 的电压也主要取决于驱动电压的源、因此很奇怪、它会因器件而异。)

    您是否在每种类型的多个器件上看到一致的结果、或者您到目前为止已经测试了其中的一个器件?

    此致、
    最大