This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:传播延迟

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858922/pca9306-propagation-delays

器件型号:PCA9306

大家好、

延迟时间越长 Vref1和 Vref2彼此之间的距离越远。 为什么?

此致、

王爱森

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    PCA9306在将低电平从一侧传播到另一侧时、使用在 Vref1 + Vth 的 Vref2处产生的电压作为参考。 当任一侧降至该阈值以下时、该器件可有效地连接两侧、从而使驱动侧也将另一侧拉至低电平。 例如、如果 SDA2 > Vref1 + Vth 和 SDA2上的电压拉低、则该引脚上的电压必须下降到低于基准电压 Vref1 + Vth、然后器件才开始传播信号。 SDA2从 Vref1 + Vth 开始的距离越远、电压降至该阈值以下以及信号传播所需的时间就越长。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Eric