This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:未上电时的差分输入绝对最大额定值

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858273/tusb522p-differential-input-absolute-maximum-ratings-when-unpowered

器件型号:TUSB522P

你好

我想知道 、在器件未上电时、是否可以将 USB 信号应用到 TUSB522P 的差分输入中而不会造成损坏。

非常感谢您的反馈

塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    在典型应用中、当 TUSB522P 未上电时、RX 端接将被禁用、USB 链路将不会连接、因此 TUSB522P 不会看到 USB 通信量。 但是、如果看到信号、TUSB522P 在未供电的情况下、在 USB 接收器处具有高阻抗输入。 这是否能回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    感谢你的答复。 因此、您确认如果器件未通电并且应用了 USB 信号、 则 TUSB522P 不会以任何方式损坏?

    非常感谢

    塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    正如我在上电时提到的、在没有 RX 端接的情况下、不应传输任何 USB 信号。 由于 TUSB522P 未通电、因此不存在终端并且 不应存在"USB 信号"。 您是否在应用或设计中看到过这种情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    在我们的应用中 、当器件未通电时、也有可能会将 USB 信号施加到 TUSB522P 的引脚9 (RX1P)和引脚8 (RX1N)上。 是否允许出现这种情况、或者器件是否会损坏?

    非常感谢

    抱歉、 如果我的先例问题不是很清楚

    塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    在这种情况下、USB 主机不应发送信号、因为没有接收器端接、这违反了 USB 规范。 TUSB522P RX 在未上电时具有高阻抗、如果存在信号、则会产生一些泄漏电流、但不应损坏器件。 这假定此输入信号不违反数据表中列出的最大绝对值表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    感谢您的支持。 现在一切都很清楚。

    塞尔吉奥