This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:VBUS、GRST 和 OVRCUR 的功能和连接

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858344/tusb8044a-the-functions-and-connection-of-vbus-grst-and-ovrcur

器件型号:TUSB8044A

大家好、团队、

您能否为以下引脚提供功能和参考电路?

此外、您能否告诉我在不使用以下引脚时如何终止?

-VBUS

-GRST ->上电后、该引脚是否会自动将低电平更改为高电平?

-OVRCUR

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katia-San、

    请参阅下面链接的 TUSB8044A 原理图检查清单作为参考文档。 您是指下游端口上的 VBUS 还是 USB_VBUS?  为了 使器件正常运行、USB_VBUS 和 GRST 是必需的。 OVRCUR 是向 USB 主机报告过流情况和符合 USB 标准所必需的。 如果应用不符合 USB 标准、则可以将引脚悬空。

    请遵循以下文档中的指导。 请发布您可能遇到的任何其他问题。  

    http://www.ti.com/lit/an/slla447/slla447.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    感谢您的快速回复。

    我已检查您发送的 URL。 关于 GRST、我认为无源复位意味着从外部 MCU 复位。   

    此外、有效复位是否意味着器件在上电后自动将 GRST 引脚从低电平切换为高电平?

    如果我选择了有源复位、是否不需要 GRST 和 GND 之间的电容器?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katia-San、

    否、有源复位将是来自外部 MCU 的复位。 无源复位将从电容器从 GRST 到 GND。 TUSB8044A 不能给自己一个复位(GRST 切换)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    感谢您的更正。

    让我澄清一下被动复位。  

    在 VDD 像 Belwo 一样加电后、GRST 会自动变为高电平 td2。 是这样吗?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    当施加电容器时、TUSB8044A 的内部上拉电阻将为外部电容器充电并延迟内部 GRST 信号。 是的、使用1uF 外部电容器时、td2规格将被满足。