This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:双向

Guru**** 2925940 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB217-Q1, TUSB213, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858932/tusb211-bi-direction

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件: TUSB217-Q1TUSB213TUSB212

尊敬的团队:

我们是否有具有工业级的双向 USB2.0转接驱动器?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请参阅 TUSB211数据表、因为它具有工业型号 TUSB211I。 TUSB212和 TUSB213还具有工业型号。 TUSB217-Q1是汽车级产品。