This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:VBUS 控制

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858996/tusb8044a-vbus-control

器件型号:TUSB8044A

大家好、团队、

该器件如何检测下游器件? 下游端是否需要 VBUS?

作为 USB_VBUS 的输入、它是否能够使用不是连接的 USB 器件提供的电源进行控制?

例如、如果在不使用分压器的情况下施加0.5V 电压、器件是否正常工作?

此致、

Saito  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    无需下游端口 VBUS 控制。  如果集线器 PWRCTLx 输出不用于控制下游电源、请将 FULLPWRMGMTz 输入设置为高电平、以便集线器的 USB 描述符中报告它没有端口的完全电源控制。

    只要不超过最大额定电压、USB_VBUS 就可以由任何电源供电。  此外、USB_VBUS 不应被拉高、除非存在有源上电连接;如果 USB_VBUS 被拉高并且没有任何连接到集线器的上行端口、集线器将进入低功耗状态、并且稍后连接主机时、 主机和集线器可能不同步(一个处于活动状态、另一个处于低功耗状态)。

    此致、

    JMMN