This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TUSB422:BQ25713、TUSB422

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB422, BQ25713, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856458/ccs-tusb422-bq25713-tusb422

器件型号:TUSB422
主题中讨论的其他器件: BQ25713EV2400

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

什么是 DRP、UFP、DFP、请给出图表

1.如何使 TUSB422充电(主电池)和放电(移动电话 C 型端口)。

2.如何使 BQ25713电源类型 C 端口(9V、1.67A 和5V、2A)

请指导我、如果可能、请给我一个用户指南。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:DFP 是 USB 主机等下游端口、UFP 是上行端口、DRP 可以充当 DFP 和 UFP、如 USB OTG。

    2:它将由软件处理以使 TUSB422充电和放电。

    3:对于 BQ25713 、请提交一张单独的 E2E 机票、并将送至正确的团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB422

    警报寄存器和 CC_STATUS 寄存器用于查找中断以及连接了充电器或器件的器件、

    2.当手机在 TUSB422中连接时、角色控制被写入0x05、0x15或0x25

    01110111命令写入命令寄存器

    是这样吗?

    是否所有这些都完成了 TUSB422配置?

    请指导我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,世界上最糟糕的人是 e2e,他们不会为任何事情提供解决方案,我不知道为什么他们有论坛?

    到目前为止,我提出了很多问题,没有一个问题得到有效的答覆,至今也没有任何问题得到解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您能否为您尝试执行的操作绘制方框图?

    DFP/UFP/DRP 的初始化可在数据表的第13页找到。

    如果您的系统是 DFP、则角色控制将被写入0x05、0x15或0x25、如果系统是 UFP、则将为0x0A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、现在我已经解决了这个问题、是否可以使用 EV2400和 bq studio 对 tusb422进行仿真?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我认为您需要 MCU 来控制它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢