This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:用于 TX 和 RX 的正/负信号交换

Guru**** 2941180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857648/ds250df230-positive-negative-signal-swap-for-tx-and-rx

器件型号:DS250DF230

各位专家、您好!

为了  简化布局、客户想知道他们是否可以为 TX 和 RX 交换正/负信号。 请帮您回答问题。 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 重定时器 CDR 是极性无关的、因此 CDR 将能够实现锁定、并且在交换数据和数据库信号时会出现输出。 如果用户执行此操作、则输出位极性显然相对于输入信号发生翻转。

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    那么答案是否定的、对吧? 谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我可能误解了你的问题。 客户可以使用重定时器来反转数据极性。 如果所有 FIR 抽头的极性反转、则输出极性相对于输入翻转。 请参阅以下编程指南中的信息。

    表。 反转输出数据的极性

    步骤

    共享/通道寄存器集

    操作

    寄存器地址[十六进制]

    寄存器值[十六进制]

    写入掩码[十六进制]

    注释

    1

    通道

    写入

    3D

    80

    80

    启用 FIR

    2.

    通道

    主机 IRQ

    3D

    读取主光标极性(位

    6)

    3.

    通道

    主机 IRQ

    3e

    读取前标极性(位

    6)

    4.

    通道

    主机 IRQ

    读取后标极性(位

    6)

    5.

    通道

    写入

    3D

    将第1步中的位6反相

    40

    反转主光标的极性位

    6.

    通道

    写入

    3e

    将第2步中的位6反相

    40

    翻转前标的极性位

    7.

    通道

    写入

    将第3步中的位6反相

    40

    反转后标的极性位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    感谢您的回复、并将告知客户、谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    在这种情况下、客户使用两个重定时器、他们想知道他们是否只能更改一个芯片极性、并在默认情况下保持一个芯片极性。 原因是、它们的连接器是定制的、如果它们使用这两个重定时器中的单个芯片改变极性、连接会更容易。 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只在一个重定时器上反转极性是可以的、而不是在另一个重定时器上反转极性。

    因此、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    感谢您的确认,并将让客户知道:)

    此致、

    Ann Lien