This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93B:是取决于像素时钟速率的工作温度

Guru**** 2929110 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93B, DS90C385A, SN65LVDS93

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858200/sn65lvds93b-is-the-operating-temp-dependent-on-the-rate-of-the-pixel-clock

器件型号:SN65LVDS93B
主题中讨论的其他器件: DS90C385ASN65LVDS93

我们现在正在测试此芯片、但有问题。 我们可以与原始器件 DS90C385AMTX 并排测试完全相同的电路板和所有其他组件、电缆等... DS90器件的屏幕非常清晰、SN65LVDS93B 则显示为垃圾。 我们已经使用 SN65器件尝试了多个电路板。

  

此外、芯片的工作温度是否取决于像素时钟的速率? 例如、如果我们以6、800、000的时钟速率运行、这是否允许我们在85°C 的温度环境下运行芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    这很奇怪。 您在此测试中使用的 PCLK 频率是多少?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是6.8MHz 或7MHz。  工程师可以确认哪一项是 OOO、客户今天晚些时候与客户进行了电话联系。  Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    这两种器件都不符合< 10MHz PCLK 的要求。 请确保您使用的 PCLK > 10MHz、否则可能会出现上述问题。 不存在温度依赖性。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我刚刚向他确认我们实际上以22 MHz 的频率运行。 他解释说、如果较低的 PCLK 频率使我们达到85°C 的额定温度、我们可以运行低至6.8MHz。  

    因此、我们仍然面临着同样的电路板、电缆和显示屏的问题、PN DS90C385A (最大70C)和 PN SN65LVDS93B ( 最大85C)的垃圾处理问题、我们正努力在整个设计中满足85C 的额定值... 这是目前唯一停止这种情况的部分。  

    谢谢、

    Mike Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有采用 SN65LVDS93的评估套件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    目前没有适用于 SN65LVDS93B 的 EVM。  

    Dan 您能否发送一些示波器截图来展示 CLKIN + 24和 D25信号(HSYNC 和 VSYNC)、以供参考、从而查看频率和振幅?   

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将很快发布示波器照片、等待我的技术人员返回到某些标签上焊接。

    下面是 LVDS 发送器周围的外部电路。 请注意、这是 DS90的配置、而 SN65的配置不起作用、但我在一个电路板上使用了具有10k 上拉电阻器的 R1319-R1321 (HSYNC、VSYNC 和 PCLK)- LCD 显示屏上没有差异、尽管我没有探测引脚。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我是否正确读取了此原理图、即器件的3.3V 电源和输入电源引脚之间串联了100欧姆电阻器? R1495、R1497? 我不知道为什么会填充这些电阻器、但我希望这些电阻器上会有相当大的压降、可能会使电源电压挨饿。

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就是这样。 非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴能得到帮助!