This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:关于重定时器模式

Guru**** 2540500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/853774/sn65dp159-about-retimer-mode

器件型号:SN65DP159

你好。

请告诉我们如何在重定时器模式时钟检测和重定时器设置期间停止输出。

数据表9.4.1中有一句话可以停止输出。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅表14 、控制逻辑和运行模式、两个输入、即 HPD_SNK 和 OE 门、以实现 TMDS 输出。 引脚搭接模式。

    在 I2C 模式下、您可以使用 PD_EN 位将 DP159置于断电模式。

    第1页中的 I2C 寄存器也可用于禁用单个通道。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢你的答复。

    我们希望使用 I2C 寄存器控制输出。

    我们将 Page1 0x10设置 为 F0、但输出不会停止。

    再次读取寄存器时、返回0F。

    在正常操作中、它可能会被自动覆盖。

    我们如何停止输出?

    我们可以使用 X 模式控制它吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将0xF0写入第1页寄存器0x10h、然后将1写入第1页寄存器0xA4h 的位5、我验证这将关闭输出。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢你的答复。

    我们尝试了您的建议并确认输出已停止。

    但是、只需将1写入第1页寄存器0xA4h 的位5即可停止输出、而将第1页0x10h 更改为0xF0。

    第1页寄存器0xA4h 的位5控制什么?

    我们希望您告诉我们哪些块被停止。

    如果重定时器块停止、它不是我们期望的控制。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第1页寄存器0xA4h 的位5是第1页寄存器0x10h 的覆盖位。 对第1页寄存器0x10h 的写入只在 第1页寄存器0xA4h 的位5被写入后生效。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢你的答复。

    我们了解了覆盖位。
    我们能够控制输出。
    感谢您的大力支持!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将0xE1写入第1页寄存器0x10h、然后将1写入第1页寄存器0xA4h 的位5、我相信这将首先启用时钟。  

    谢谢

    David