This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050:VREF 引脚功能

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050, TCAN1051-Q1, TCAN1051V-Q1, TCAN1042-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858787/sn65hvd1050-vref-pin-function

器件型号:SN65HVD1050
主题中讨论的其他器件: TCAN1051-Q1TCAN1051V-Q1TCAN1042-Q1

如果 SN65HVD1050的 Vref 引脚(引脚5)被3.3V 反向驱动、会发生什么情况?  由于功能方框图并不能真正指示零件中的 Vcc/2结构,因此很难预测其影响。  它是高阻抗 R 分压器吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林赛、

    它是一个相当高的阻抗输出。  其设计的电压范围为 VCC 的40%至 VCC 的60%、负载电流范围仅为-50uA 至+50uA。  如果您要将其连接到能够提供超过50uA 电流的3.3V 电源、那么您可以轻松地过驱动此引脚。

    虽然我不希望这种情况对器件产生不利影响、但您可能需要考虑使用此引脚作为"无连接"的较新收发器-请参阅 TCAN1051-Q1。  或者、如果您希望该引脚成为用于设置 TXD/RXD 逻辑电平的电源输入、则可以使用 TCAN1051V-Q1。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    感谢您的快速反馈! 感谢您的建议。  

    由于我的客户要求的产品已经在生产中,我只想澄清一下-如果它是电阻式结构,在工作模式下应该可以,但我们在待机模式下是否会看到任何问题?  


    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林赛、

    该引脚在正常模式和静音模式下的行为相同。  (在这个芯片上执行的"待机"模式并不像在诸如 SN65HVD1040A/TCAN1042-Q1的器件中执行的那样。)

    最大