This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E:将 SP3232E 替换为 TRS3232E 时、它可以#39;t commnicate successfully

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/854782/trs3232e-when-replacing-sp3232e-with-trs3232e-it-can-t-commnicate-successfully

器件型号:TRS3232E

大家好、

客户使用了 Sipex SP3232E、我升级 了 TRS3232E 来替代它。

通过焊接将 SP3232E 替换为客户电路板中的 TRS3232E 时、无法成功通信。

您知道原因吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    IC 的设置是什么、比如外部电容器和 电源的值? 要进行调试,您可以从 V+/V-引脚(电荷泵输出)开始,该引脚控制驱动器的输出电压幅度。 如果 V+/V-未达到预期电压(V+>5V、V-<-5V),则通信可能会出现问题。 如果您有更多问题、请告诉我。 如果 V+/V-看起来正常、您可以检查驱动器和接收器输出以查看它们是否响应输入。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    您是否有机会进一步对此进行调试?  您是否有任何可以共享的更新?  如果我们能提供帮助、请告知我们。

    此致、
    最大