This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:断电行为

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858672/tca9517-q1-power-off-behaviour

器件型号:TCA9517-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA9517

大家好、团队、

在我的设计中、VCCA 的断电速度将快于 VCCB、根据数据表、在断电阶段、所有引脚进入高阻抗状态。  

那么、这个 VCCA 的消失速度是否快于 VCCB?

谢谢你。

此致、

Vaibhav Waman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Vaibhav、

    当 VccA 降至~0.8V 以下时、TCA9517应进入高阻抗模式。 当 VccA 下降时、Vil 也应该跟踪这样的情况在断电序列期间、如果 A 侧 I2C 线路空闲、我不会期望 A 侧尝试将 B 侧驱动为低电平。

    从我可以看到的情况来看、您应该可以正常工作。

    谢谢、

    -Bobby