This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS232E:TRS232EIPW 是否可以直接替换 MAX202CUE?

Guru**** 2850000 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS232E, MAX202, TRS202E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858736/trs232e-may-trs232eipw-can-direct-to-replace-max202cue

器件型号:TRS232E
主题中讨论的其他器件: MAX202TRS202E

你(们)好,先生  

TRS232EIPW 是否可以直接替换 MAX202CUE?  

 TRS232EIPW 在取代 MAX202CUE 方面的优势是什么?

                   令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    我建议 TRS202E 能够使用 MAX202数据表中指定的0.1uF 电荷泵电容器。 TRS232E 建议使用1.0uF 电容器。 TRS202EIPW 将提供-30至85 C 的工作温度范围以及 RS232引脚上的 ESD 保护。 相比之下、MAX202CUE+显示的工作温度范围为0至70 C、而 MAX202数据表未指定 ESD 保护。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Eric