This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX2121:DS92LX2121

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BA101, DS92LX2122, DS92LX2121, DS15EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858347/ds92lx2121-ds92lx2121

器件型号:DS92LX2121
主题中讨论的其他部件:DS15BA101DS92LX2122DS15EA101

您好!

我使用的是 DS92LX2121和 DS92LX2122之间的5米长电缆。 我可以使用电缆延长器芯片组 DS15BA101和 DS15EA101来补偿电缆损耗吗? DS92LX2121/2122是 CML-1.8V、但 DS15xx101似乎是 CML-3.3V、它是如何工作的?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duc:

    DS92LX2121/22芯片组使用双向通道方案、而 DS15BA101器件应用作单向缓冲器、因此我不建议使用该方案。  

    此致、

    Casey