This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:3.3V 和50Mbps 时的电流消耗

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858742/thvd1450-current-consumption-at-3-3v-and-50mbps

器件型号:THVD1450

大家好、团队、

根据数据表图13、数据速率为50Mbps 时的流耗为85mA。

通过引脚 A 和 B 之间的56欧姆端接电阻和输入引脚 D 处的矩形信号、我们测量的电流为62mA。

您能解释一下这种差异吗?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    电源电流随信令速率的增加而增加、这主要是由于开关频率的增加。 每次驱动器输出改变时、电流必须来自 Vcc 以相应地改变驱动总线。 由于信号传输速率更快、这些电流尖峰发生得更频繁、因此收发器消耗的电流也会更多。 功耗的另一个原因是电容 负载。 总线上更大的寄生电容需要更大的电流来驱动总线进入新状态。 这在我们的数据表测试中建模为在 B 和 A 线路上一次50pF。  

    在无容性负载(CL)的56 Ω 负载测试中、您将看到比数据表中记录的电流消耗更低。 为了更好地对电缆寄生效应应用中的功耗进行建模、添加此负载将产生更准确的近似值。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Eric