This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:Lmh0340处于上电复位状态

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858573/lmh0340-lmh0340-in-power-on-reset

器件型号:LMH0340

您好:

现在、我的 FPGA 芯片 无法 成功连接到 lmh0340、通过读取 SMB 寄存器可以知道 lmh0340处于"上电复位"状态、GPIO 默认为高电平。

我可以从用户指南中看到3.3V 应该在2.5V 之前上拉。但3.3V 和2.5V 实际上同时上拉。 我们的硬件不能轻而易举地改变。所以我想这样做

是否知道上电时序是否会导致 "上电复位"? 或者 我们还有其他不能控制的可能性吗?

期待 您的回复、谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电源定序可能是此问题的根本原因。 是否可以修改其中一个电路板来证明这一点?

    此致、Nasser