This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:MAX3232CPWR/MAX3232IPWR/TRS3232EIPWR/TRS3232ECPWR 器件之间有何不同?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E, MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858732/max3232-what-different-between-max3232cpwr-max3232ipwr-trs3232eipwr-trs3232ecpwr-parts

器件型号:MAX3232
主题中讨论的其他器件:TRS3232E

你(们)好,先生  

请问 MAX3232CPWR/MAX3232IPWR/TRS3232EIPWR/TRS3232ECPWR 器件之间有何不同?

如果要替换 MAX322CEUE +、哪一个器件 会有建议的好处?

                     令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    TRS3232E 器 件在功能上与 MAX3232相同、增加了 IEC61000-4-2 ESD 保护、这与 MAX32E2EUE+更相似。  

    下面是一些器件规格的比较。

    器件

    工作温度范围(°C)

    ESD 保护

    MAX3232EUE +

    0至70

    ±15kV (HBM)

    ±9kV (IEC 1000-4-2、接触放电)

    ±15kV (IEC 1000-4-2、空气间隙放电)

    MAX3232CPWR

    0至70

    ±15kV HBM

     

     

    MAX3232IPWR

    -40至85

    ±15kV HBM

     

     

    TRS3232EPWR

    0至70

    ±15kV (HBM)

    ±8kV (IEC61000-4-2、接触放电)

    ±15kV (IEC61000-4-2、空气间隙放电)

    TRS3232EIPWR

    -40至85

    ±15kV (HBM)

    ±8kV (IEC61000-4-2、接触放电)

    ±15kV (IEC61000-4-2、空气间隙放电)

     

    我会推荐 TRS3232EPWR 作为 MAX3232EUE +的直接替代产品。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Eric