This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050:SN65HVD1050支持 CAN2.0

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858433/sn65hvd1050-sn65hvd1050-support-can2-0

器件型号:SN65HVD1050

大家好、我们的客户正在询问 SN65HVD1050是否支持 CAN2.0。 因为它们的要求是"所有 CAN 总线收发器都应支持 CAN2.0"

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    据我了解、CAN 2.0是 CAN 数据包的格式标准、未指定物理层要求。 CAN 2.0支持应由连接到 SN65HVD1050的 CAN 控制器提供。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Eric