This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD204A:SN65MLVD204AD 和 SN65MLVD206B

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD206B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858704/sn65mlvd204a-sn65mlvd204ad-and-sn65mlvd206b

器件型号:SN65MLVD204A
主题中讨论的其他器件:SN65MLVD206B

大家好、

如果数据速率为5Mbps、 那么 SN65MLVD204AD 与 SN65MLVD206B 配对是否存在任何风险? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    这些器件应在低至0Mbps 的速率下工作。

    此致、

    I.K.