This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050:SN65HVD1050 CAN 通信的路由

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858527/sn65hvd1050-the-routing-of-sn65hvd1050-can-communications

器件型号:SN65HVD1050

SN65HVD1050 CAN 通信的布线要求是什么?

是否需要采用差分 线路?   该线的线直径是多少?  CANH 和 CANL 之间的间距合适吗?

 阻抗有多少欧姆? (通信匹配电阻为60欧姆)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    是的、将 CANH/CANL 路由为差分信号有助于保持平衡信令的 EMI 优势、并且在匹配这些布线的长度时也有帮助。  这些线路的布线应确保具有受控的特性阻抗、通常设置为120欧姆(差分)、以便匹配使用的双绞线布线的典型特性阻抗。  布线阻抗将是布线宽度/间距以及 PCB 堆叠信息(例如所用的电介质材料和层之间的间距)的函数、大多数 PCB CAD 工具将帮助计算或调整此阻抗。  如果您的 CAD 工具没有阻抗计算功能、您可能需要搜索免费的在线工具进行此计算。

    此致、
    最大