This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001 RMA

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857164/xio2001-xio2001-rma

器件型号:XIO2001

您好!

是否可以检查 RMA 状态=> CPR191033460

谢谢你。

此致、

Kevin Lin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    有关 RMA 状态、请访问 客户支持中心 或联系您当地的 TI 销售代表。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仍然找不到状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    您需要联系客户支持中心、以便团队可以为您查找 RMA 状态。  像我这样在 E2E 论坛上回答技术问题的工程师通常无法访问跟踪 RMA 的系统。

    我联系了客户支持中心、发现 CPR191033460已被拒绝。  已向请求者发送电子邮件以获取其他信息。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    感谢您的回复。

    如何 从客户支持中心查看 CPR191033460状态?

    我没有看到邮件为什么 拒绝此 RMA 请求、我如何处理下一个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    感谢您的回复。

    如何 从客户支持中心查看 CPR191033460状态?

    我没有看到邮件为什么 拒绝此 RMA 请求、我如何处理下一个问题?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    您可以发起与客户支持中心代表的聊天会话(单击与 TI 聊天)、并询问 CPR191033460或任何其他 RMA 状态。  

    此致、

    Davor