This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD233:收发器电源电流消耗与许多 CAN 节点

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858330/sn65hvd233-transceiver-supply-current-draw-with-many-can-nodes

器件型号:SN65HVD233

您好!  

这个问题与 SN65HVD233/234/235有关。  我已阅读应用手册 SLLA337 (3.3V CAN 收发器概述)、其中包含每个器件在2节点 CAN 总线上消耗的电源电流表。  随着总线中添加更多节点、电流消耗如何变化?  

如果两个收发器均为隐性、则每个收发器消耗的电流约为7.2mA。  如果两个收发器都处于显性状态、则每个收发器消耗的电流约为26mA  如果一个是显性的、另一个是隐性的、则显性收发器消耗38.4mA 电流、隐性收发器消耗7.2mA 电流。  

如果总线上有2个以上的节点且一个收发器处于显性状态、而其他节点处于隐性状态、则显性收发器消耗的电流是多少?  随着添加更多节点、此值是否会继续扩展?  

为什么在第二个收发器为隐性时、显性收发器消耗更大的电流?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caitlin、

    好问题!  当收发器驱动显性状态时、它将消耗来自 VCC 的一些电流、以便在 CAN 总线上建立正差分电压(即通过将 CANH 拉为高电平和 CANL 拉为低电平)。  产生该电压所需的电流取决于 CANH 和 CANL 之间的电阻。  由于终端原因、CAN 总线通常具有大约60欧姆的负载(即通过两个120欧姆电阻、总线最远端各一个)、这将占输出负载的大部分。  每个处于隐性状态的收发器都将具有有效的输入电阻、这也会导致该负载、但该输入电阻相当大(几十千欧)。  因此、随着越来越多的收发器的添加、电流会有所增加、但除非节点数量变得非常大、否则通常可以忽略不计。

    当多个收发器驱动显性状态时、所需的总线电流在这些收发器之间共享。  这会降低每个收发器的电流消耗、但不会降低总线的总电流。

    我希望这一切都有道理-如果没有,请告诉我。

    此致、
    最大